Incohérence entre la valeur de défaut et l'état de défaut
La valeur de défaut est différente de zéro, mais l'état de défaut est Maintien du dernier état. Avec un état de défaut de ce type, la valeur de défaut doit être égale à zéro.
Entrez une valeur de défaut de zéro ou choisissez Utilisateur comme Etat de défaut.
Fournir une réponse