Valeur du programme (program) en dehors des limites définies
La valeur du programme (program) sélectionnée est en dehors des valeurs de limite. Cette valeur doit se situer entre les valeurs de limite haute et basse programmées (program).
Changez les valeurs de limite haute et/ou basse ou entrez une valeur de programme (program) entre les valeurs de limite existantes.
Fournir une réponse