Présentation de la boîte de dialogue Propriétés du module - Onglet Alarme
Utilisez cet onglet pour configurer les alarmes du module 1794-IF8IHNF. Sur cet onglet, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
- Sélectionner la voie que vous voulez configurer
- Activer toutes les alarmes
- Configurer les alarmes de procédé
Paramètres
Voie
Cliquez sur une voie pour configurer les paramètres de la voie correspondante.
Activer les alarmes
Cochez cette case pour activer toutes les alarmes sur cette voie. Décochez-la pour désactiver les alarmes sur la voie.
Les paramètres d'alarme sont grisés lorsque la case Activer les alarmes n'est pas cochée.
Alarmes de l'application
Vous pouvez désactiver l'alarme en lui attribuant la valeur 0.
Haute haute
Réglez le niveau d'entrée d'une voie qui entraîne le module à établir l'alarme haute haute. L'alarme demeure active jusqu'à ce que l'entrée retombe sous ce niveau.
Haute
Réglez le niveau d'entrée d'une voie qui conduit le module à déclencher l'alarme haute. L'alarme demeure active jusqu'à ce que l'entrée retombe sous ce niveau.
Basse
Réglez le niveau d'entrée d'une voie qui conduit le module à déclencher l'alarme basse. L'alarme demeure active jusqu'à ce que l'entrée retombe sous ce niveau.
Basse basse
Réglez le niveau d'entrée d'une voie qui conduit le module à déclencher l'alarme basse basse. L'alarme demeure active jusqu'à ce que l'entrée retombe sous ce niveau.
Remarque :
- Les alarmes hautes hautes doivent être supérieures à l'alarme haute.
- L'alarme haute doit être supérieure ou égale à l'alarme basse.
- L'alarme basse doit être supérieure ou égale à l'alarme basse basse.
Barre de défilement
Utilisez cette barre pour visualiser où les valeurs de déclenchement d'alarme d'application sont réglées pour votre application. Vous pouvez également faire glisser les indicateurs d'alarme de l'application pour régler les tags déclencheurs.
Cliquez sur ce bouton pour accepter les modifications et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Cliquez sur ce bouton pour fermer la boîte de dialogue sans confirmer vos modifications.
Appliquer
Cliquez sur ce bouton pour accepter ou appliquer vos modifications. Si les conditions suivantes existent lorsque vous cliquez sur Appliquer ou sur OK,
- vous êtes en ligne en mode Programme (program), Programme à distance ou Exécution à distance, que
- cet automate est l'automate propriétaire et,automate (controller)Dispositif qui contrôle des machines ou traite des éléments (par exemple, un automate (controller) programmable ou un panneau de relais).
- vous avez modifié la configuration du module dans le logiciel,
les informations sont automatiquement envoyées à l'automate (controller). L'automate (controller) essaie d'envoyer la configuration au module (si la connexion au module n'est pas bloquée). Si vous ne cliquez pas sur Appliquer ou OK, vos modifications ne sont pas envoyées à l'automate (controller).
Aide
Cliquez sur ce bouton pour obtenir de l’aide sur cet onglet.
Fournir une réponse