Les signaux sont en dehors de la plage

Les paramètres des signaux doivent se situer dans la plage définie pour le module. Entrez un signal dont la valeur se situe dans la plage.
module
Dispositif, généralement un dispositif d'E/S (I/O), qui communique avec l'automate (controller). L'automate (controller), un 1756-IB16I spécifique ou un PanelView sont tous considérés comme des modules.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal