Valeur du filtre numérique trop élevée
La constante de temps du filtre numérique est trop élevée. Entrez une valeur inférieure à 20 100 milli-secondes.
Le filtre numérique est un filtre de premier ordre qui homogénéise les transitions d'entrée et est spécifié en millisecondes.
Transition
Passage d'un état désactivé à un état activé et inversement.
Fournir une réponse