Présentation de la boîte de dialogue Propriétés du module - Onglet Commande HART

Utilisez cet onglet pour configurer automatiquement le dispositif de terrain HART à l'aide des valeurs d'amortissement de PV et de plage fournies par l'utilisateur. Lorsque ces fonctions sont activées, le module envoie les valeurs d'amortissement et de plage de PV au dispositif de terrain HART connecté à la voie.
Lorsque le dispositif HART de la voie est désactivé, les paramètres sont vides et grisés.
Paramètres
Voie
Cliquez sur une voie pour afficher les paramètres de la voie correspondante.
Désactiver la publication des données (commande 3)
Cochez cette case pour empêcher le module d'envoyer des messages de commande 3 au dispositif de terrain HART connecté à la voie. Désactivez la publication des données si vous n'utilisez pas de variables dynamiques dans votre système de contrôle.
Décochez la case pour activer la publication des données. Lorsque la publication des données est activée, le module envoie de façon continue des messages de commande 3 au dispositif de terrain HART et recueille des informations sur les variables dynamiques et sur l'état. Les informations sur les variables dynamiques et sur l'état sont publiées dans la balise (tag) d'entrée. Ces informations sont également disponibles par le biais d'un message CIP non connecté.
Activer la configuration de l’amortissement de PV du dispositif HART (commande 34)
Cochez cette case pour configurer automatiquement le dispositif HART à l’aide de la valeur entrée dans l’
Amortissement de PV
. Lorsqu’il est activé, le module envoie la commande 34 au dispositif de terrain connecté à la voie lorsque le dispositif est connecté.
Amortissement de PV
n’est pas disponible lorsque la case n’est pas cochée.
Amortissement de PV
Saisissez la valeur d’amortissement de PV du dispositif HART.
Activer la configuration de plage de PV du dispositif HART (commande 35)
Cochez cette case pour configurer automatiquement un dispositif HART en utilisant les valeurs entrées dans les paramètres Unités de plages de PV, Plage supérieure de PV et Plage inférieure de PV.
Décochez-la pour désactiver la fonction sur la voie. Lorsque cette fonction est désactivée, les paramètres Unités de plages de PV, Plage supérieure de PV et Plage inférieure de PV sont grisés.
Unités de plages de PV
Cliquez sur le bouton dots pour sélectionner les unités correspondant aux plage de PV supérieure et inférieure.
Plage supérieure de PV
Entrez la valeur de la plage de PV supérieure. La valeur de la plage supérieure doit être supérieure à celle de la plage inférieure.
Plage inférieure de PV
Entrez la valeur de la plage de PV inférieure. La valeur de la plage inférieure doit être inférieure à celle de la plage supérieure.
OK
Cliquez sur ce bouton pour accepter les modifications et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Cliquez sur ce bouton pour fermer la boîte de dialogue sans confirmer vos modifications.
Appliquer
Cliquez sur ce bouton pour accepter ou appliquer vos modifications. Si les conditions suivantes existent lorsque vous cliquez sur Appliquer ou sur OK,
  • vous êtes en ligne en mode Programme (program), Programme à distance ou Exécution à distance, que
  • cet automate est l'automate propriétaire et,
    automate (controller)
    Dispositif qui contrôle des machines ou traite des éléments (par exemple, un automate (controller) programmable ou un panneau de relais).
  • vous avez modifié la configuration du module dans le logiciel,
les informations sont automatiquement envoyées à l'automate (controller). L'automate (controller) essaie d'envoyer la configuration au module (si la connexion au module n'est pas bloquée). Si vous ne cliquez pas sur Appliquer ou OK, vos modifications ne sont pas envoyées à l'automate (controller).
Aide
Cliquez sur ce bouton pour obtenir de l’aide sur cet onglet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal