- プロジェクトの作成
- オブジェクトと変数のリファレンス
- プロジェクトの拡張
- チュートリアル
- グラフィックオブジェクト チュートリアル
UIPopulator NetLogic を実装する
NetLogic をグラフィックオブジェクトに向けます。
- [プロジェクトビュー]で[UIPopulator]を選択します。
- 上部の[プロパティ]で、を選択し、[変数]を選択します。
- 変数にカーソルを合わせ、を選択し、ModelObjectと入力します。
- [ModelObject]の横の[Int32]を選択し、[NodeId]を選択します。ヒント: 必要なオプションが表示されない場合は、[すべて表示]チェックボックスを選択します。
- [ModelObject]と の間にダイナミックリンクを作成します。
ご質問やご意見