監査署名リファレンス
[SigningController]
プロパティと [監査署名シグネチャ]
プロパティを設定して、電子署名ワークフローを構成します。SigningController オブジェクト
[SigningController]
オブジェクトは、電子署名ワークフローのデフォルト設定を指定します。プロパティ | 説明 |
---|---|
署名が許可されているユーザー | 署名ワークフローの完了が承認されているユーザー。 |
署名が許可されているグループ | 署名ワークフローの完了が承認されているグループ。 |
二重署名が許可されているユーザー | 二重署名ワークフローの 2 番目のユーザーとして承認されているユーザー。 |
二重署名が許可されているグループ | 二重署名ワークフローの 2 番目のユーザーとして承認されているグループ。 |
DefaultWorkflowType | デフォルトの電子署名ワークフロータイプ。
|
監査署名シグネチャ プロパティ
[監査署名シグネチャ]
プロパティを変数と関連付けると、変数値が変更されたときに電子署名ワークフローがトリガーされます。[監査署名シグネチャ]
の構成により、[SigningController]
のデフォルトの構成が上書きされます。プロパティ | 説明 |
---|---|
ワークフロータイプ | 電子署名ワークフロータイプ。 |
ユーザー | 署名ワークフローの完了が承認されているユーザー。 |
グループ | 署名ワークフローの完了が承認されているグループ。 |
コントローラに署名する
signingcontroller
監査署名シグネチャ
監査署名シグネチャ
ご質問やご意見