モーター値ウィジェット インスタンスを作成する

モーター値ウィジェット タイプからモーター値ウィジェット インスタンスを作成します。
  1. [プロジェクトビュー]
    [MainWindow (type)]
    を右クリックし、
    [新規]
    [MotorValuesWidget]
    を選択します。
  2. [プロパティ]
    で、
    [Motor]
    [
    ProjectName
    ]
    [UI]
    [MainWindow (type)]
    [MotorListBox]
    [選択された項目 (Pointer)]
    の間にダイナミックリンクを作成します。
    ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal