ローカル プロジェクトを作成する

クイック スタート プロジェクトを作成して、
FactoryTalk Optix アプリケーション
を開発します。
  1. FactoryTalk Optix Studio
    を開きます。
  2. [新規プロジェクトの作成]
    [デフォルト]
    を選択します。
  3. [名前]
    に、プロジェクトの名前を入力します。
    たとえば、
    QuickStart
    と入力します
  4. (オプション)
    [場所]
    で、プロジェクトを保存するディレクトリを編集します。
  5. [バージョン制御の使用]
    が選択されていることを確認します。
  6. [作成]
    を選択します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal