列挙を編集する

既存の列挙オブジェクトのメンバーを編集します。
  1. [プロジェクトビュー]
    で、
    [列挙
    #
    ]
    をダブルクリックします。
    エディターに列挙エディターが表示されます。
  2. エディターで、列挙メンバーを管理します。
    • メンバーを追加するには、
      Add
      を選択して、次を完了させます。
      • [値]
        。列挙メンバー値。通常、値は連続した整数です。
      • [表示名]
        。列挙メンバーの名前。
      • [説明]
        。列挙メンバーに関する追加情報。
    • [値]
      [表示名]
      、または
      [説明]
      を編集するには、対応するセルをダブルクリックし、新しい値を入力します。
    • メンバーを削除するには、対応する行のセルを選択し、
      [削除]
      を選択します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal