コントローラのダイナミック変数ポーリング時間を設定する

ランタイムにコントローラからタグ値を読み取る間隔を設定します。
  1. [プロジェクトビュー]
    で、
    [NativePresentationEngine]
    または
    [WebPresentationEngine]
    を選択します。
    詳細については、「プレゼンテーションエンジン」を参照してください。
  2. [プロパティ]
    で、
    [ダイナミック変数ポーリング時間]
    を設定します。
    ヒント: あるサンプリングと次のサンプリングの間のポーリング時間を HHHH:MM:SS.MS 形式で設定します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal