パネルを作成する

他の 2 つのパネル間を切り替えることができるナビゲーションパネルを作成します。
  1. SavePanel (type) を作成する:
    1. [プロジェクトビュー]
      [UI]
      フォルダーを右クリックし、
      [新規]
      [コンテナ]
      [パネル]
      を選択します。
    2. パネルにカーソルを合わせ、
      Edit
      を選択し、
      SavePanel
      と入力します。
  2. ValuePanel (type) を作成する:
    1. [プロジェクトビュー]
      [UI]
      フォルダーを右クリックし、
      [新規]
      [コンテナ]
      [パネル]
      を選択します。
    2. パネルにカーソルを合わせ、
      Edit
      を選択し、
      ValuePanel
      と入力します。
  3. ナビゲーションパネルを作成する:
    ナビゲーションパネルを使用すると、さまざまなパネル間を切り替えることができます。
    1. [プロジェクトビュー]
      [MainWindow (type)]
      を右クリックし、
      [新規]
      [コンテナ]
      [ナビゲーションパネル]
      を選択します。
    2. [プロパティ]
      [パネル1]
      で、
      [パネル]
      プロパティと
      [
      ProjectName
      ]
      [UI]
      [SavePanel (type)]
      の間にダイナミックリンクを作成します。
      ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
    3. [プロパティ]
      [パネル]
      の横にある、
      Add
      を選択します。
    4. [プロパティ]
      [パネル2]
      で、
      [パネル]
      [
      ProjectName
      ]
      [UI]
      [ValuePanel (type)]
      の間にダイナミックリンクを作成します。
      ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal