OMRON Fins ドライバ

Omron FINS ドライバを使用する場合は、これらのガイドラインに従ってください。

サポートされているコントローラ

このドライバは、OMRON® CJ および CP コントローラ ファミリーをサポートしています。
重要: このドライバは、CJ2 コントローラ ファミリーでテストされています。

コントローラ タグのインポート

オフラインモードでは、TXT ファイルからのみタグをインポートできます。
重要:
CX-プログラマーから
FactoryTalk Optix Studio
にタグをインポートする前に、記号テーブルを TXT ファイルにコピーします。
詳しくは、製品資料を参照してください。

データタイプ

サポートされるデータタイプ
コントローラ データタイプ
FactoryTalk Optix
データタイプ
長さ
BOOL
BOOL
1 ビット
CHANNEL
INT16
2 バイト
COUNTER
INT16
2 バイト
WORD
UINT16
2 バイト
DWORD
UINT32
4 バイト
LWORD
UINT64
8 バイト
INT
INT16
2 バイト
DINT
INT32
2 バイト
UINT
UINT16
2 バイト
UINT_BCD
UINT16
2 バイト
UDINT
UINT32
4 バイト
UDINT_BCD
UINT32
4 バイト
LINT
INT64
4 バイト
ULINT
UINT64
8 バイト
ULINT_BCD
UINT64
8 バイト
REAL
FLOAT
4 バイト
LREAL
DOUBLE
8 バイト
TIMER
INT16
2 バイト
STRING
STRING
LENGTH
ARRAY 1 dimensional
Type [dimension]
サポートされるデータエリア
コントローラのメモリーエリア
FactoryTalk Optix
メモリーエリア
メモ
CIO
CIO area
A
Auxiliary area
T
Timer
C
Counter
D
データメモリー
H
Holding area
W
Work area
Ex
EM area CurrentBank
現在のバンクのメモリー位置 x をアドレス指定します。
Ex_y
EM area
バンク x のメモリー位置 y をアドレス指定します。
IR
サポートされていません
DR
サポートされていません
TK
サポートされていません
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal