プロジェクト ノードを並べ替える

デザイン時に、C# を使用すると、
MoveUp()
メソッドと
MoveDown()
メソッドを使用して親ノード内のノードを並べ替えることができます。

メソッド

ノードでこれらのメソッドを呼び出すことができます。
MoveUp()
親ノード内の姉妹ノードに対してノードを 1 つ上に移動します。
親ノード内の最初のノードで
MoveUp()
メソッドを呼び出しても、効果はありません。
MoveDown()
親ノード内の姉妹ノードに対してノードを 1 つ下に移動します。
親ノード内の最後のノードで
MoveDown()
メソッドを呼び出しても、効果はありません。

グラフィックオブジェクトに関する考慮事項

グラフィックオブジェクトを
MoveUp()
メソッドと
MoveDown()
メソッドで並べ替える場合:
  • これらのメソッドは、1 つのタイプ (例:
    Panel (type)
    ) 内のグラフィックオブジェクトに対して呼び出された場合にのみ効果を発揮します。
  • グラフィックに対する機能の効果を確認するには、ページを手動で再読み込みします。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal