プッシュエージェント

プッシュエージェント スクリプトは、データロガーからクラウドにデータを送信します。

操作

プッシュエージェントは、データロガーから定期的にデータを取得し、
JSON
形式でクラウドに送信します。プッシュエージェントは、データロガーからデータを取得し、データを抽出してクラウドに送信する補助ストアにデータを格納するストア アンド フォワード メカニズムを実装します。

転送モード

プッシュエージェントは、次の転送モードをサポートしています。
  • [ラインによる]
    。パケットごとにデータロガーの 1 ラインを送信します。
  • [変数による]
    。1 つ以上の変数をその関連情報と共に送信します。
ヒント: データロガーモードが
[値の変更]
に設定されている場合、サンプリングされた値は、モニター対象変数の 1 つが変更された場合にのみ変更されます。  プッシュエージェントは、変数値が以前に送信した値と異なる場合にのみ、特定の変数の値を送信します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal