ユーザーを追加する

[プロジェクトビュー]
または
[ユーザーとグループの管理]
にユーザーを追加します。ユーザーをグループとロールに追加し、ユーザーに権限を付与することで、既存のユーザーを管理します。
  1. メイン ツールバーで、
    [ダッシュボードページを開く]
    を選択し、
    [ユーザーとグループの管理]
    を選択します。
  2. [ユーザー]
    [ユーザーの追加]
    を選択します。
    ヒント:
    [プロジェクトビュー]
    でユーザーを追加するには、
    [プロジェクトビュー]
    でプロジェクト ノードを右クリックし、
    [新規]
    [ユーザー]
    を選択します。
    [セキュリティ]
    を右クリックし、
    [新規]
    [フォルダー]
    を選択して、ユーザーのフォルダーを追加します。
  3. [ユーザーの追加]
    で、ユーザーのプロパティを構成します。
    • [名前]
      。ユーザーの名前。
    • [パスワード]
      。アプリケーションにログオンするためにユーザーが指定する必要があるパスワード。
    • [ロケール]
      。ユーザーのロケール。
    • [言語]
      。ユーザーに構成された言語。
    • [測定システム]
      。ユーザーにデータを表示するために使用される測定システム:
      • 国際単位系
      • 米国慣用単位
      • 英国の帝国単位
    • [ドメイン]
      。ドメインにリンクされたユーザー アカウントのローカル
      Windows®
      ユーザー アカウントを識別します。
      ヒント: ユーザーのプロパティを構成するには、
      [プロジェクトビュー]
      からユーザーを選択し、
      [プロパティ]
      でプロパティを変更します。
  4. (オプション) グループが作成されたら
    [ユーザーをグループに割り当てる]
    で、ユーザーに割り当てるグループを選択します。
  5. (オプション) ロールが作成されたら、
    [ユーザーにロールを割り当てる]
    で、ユーザーに割り当てるロールを選択します。
  6. [追加]
    を選択します。
    [ユーザー]
    の下に、ユーザーに割り当てられているグループとロールが表示されます。
    [グループ]
    で、選択したグループの下にユーザーが表示されます。
    [ロール]
    で、選択したロールの下にユーザーが表示されます。
ユーザーは、ダッシュボード ページと
[プロジェクトビュー]
[ユーザー]
の下に表示されます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal