- プロジェクトの作成
- オブジェクトと変数のリファレンス
- プロジェクトの拡張
- チュートリアル
- グラフィックオブジェクト チュートリアル
Log.Node(node, verbose)
引数で渡されたノードのパスを含む文字列を返します。第 2 引数はオプションで、返された文字列に
NodeID
とオブジェクトタイプを挿入します。static string Node(IUANodenode, boolverbose);
引数
- node(IUANode)
- パスが文字列形式で生成されるノード。
- verbose(bool)
- false(default)
- 返された文字列に追加情報を挿入しません。
- true
- 返された文字列にNodeIDとオブジェクトタイプを挿入します。
戻り値
- string
- 引数として渡されたノードのパス。verbose引数値に基づいてNodeIdとオブジェクトタイプを含めることもできます。
例
次の例は、
文字列とノードのエラー
NetLogic path
からなるメッセージを生成する API を示しており、Log.Node
API によって文字列として返されます。Log.Info("Error on node " + Log.Node(LogicObject);
ご質問やご意見