プロジェクトをアップグレードする

以前のバージョンの
FactoryTalk Optix Studio
で作成されたプロジェクトは、プロジェクトをアップグレードすることで、それ以降のバージョンで開くことができます。アップグレード中に、
FactoryTalk Optix Studio
はプロジェクトの元のバージョンのバックアップ コピーを作成します。
重要: アップグレード後、プロジェクトは以前のバージョンの
FactoryTalk Optix Studio
で開くことができなくなります。誤ってアップグレードされたプロジェクトを復元するには、「プロジェクトを復元する」を参照してください。
  1. 以前のバージョンの
    FactoryTalk Optix Studio
    で作成されたプロジェクトを開きます。
    使用中のモジュールのアップグレードを要求するメッセージが表示されます。
  2. [アップグレード]
    を選択します。
    アップグレード プロセスの詳細なレポートが表示されます。
  3. レポートを確認した後、
    [続行]
    を選択して、プロジェクトをアップグレードする必要があることを確認します。
FactoryTalk Optix Studio
によってプロジェクトがアップグレードされ、開きます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal