プロジェクトを復元する

プロジェクトが破損した場合、または不要な変更が保存された場合は、以前のバージョンのプロジェクトを復元できます。
プロジェクトが
FactoryTalk Optix Studio
で閉じていることを確認します。
  1. %localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio\Backups\[Project Name]
    フォルダーから、目的のバックアップのフォルダー全体をコピーします。
  2. 現在のプロジェクトフォルダーをバックアップ フォルダーに置き換えます。
  3. プロジェクトを開き、正常に復元されたことを確認します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal