条件付きコンバータ
ソース変数の値が
True
か False
かどうかを確認します。プロパティ
プロパティ | 説明 |
|---|---|
真の値 | 式の値は True です。 |
偽の値 | 式の値は False です。 |
モード | ダイナミックリンクの方向:
|
ソース
条件変数 (Boolean)。
出力
True
または False
値。例
次の例では、条件付きコンバータは以下になります。
- スイッチが選択されている場合、ラベルのテキストの色を緑に設定します。
- スイッチがオフの場合、ラベルのテキストの色を赤に設定します。

条件付きコンバータ
ご質問やご意見
ソース ノードから親ノードに読み取ります。
親ノードからソース ノードに書き込みます。
ソース ノードから親ノードに読み取り、親ノードからソース ノードに書き込みます。