ホスト システムをシャットダウンするボタンを作成する
FactoryTalk Optix アプリケーション
を実行するホストオペレーティングシステムをシャットダウンするボタンを追加します。
重要:
[システムのシャットダウン]
を
押すと、FactoryTalk Optix アプリケーション
が動作しているホストオペレーティングシステムが直ちにシャットダウンされます。- [プロジェクトビュー]で[MainWindow (type)]を右クリックし、 を選択します。
- ボタンにカーソルを合わせ、を選択し、ShutDownSystemButtonを入力します。
- [プロパティ]で、[テキスト]をSHUT DOWN HOST SYSTEMに設定します。
- [イベント]の[MouseClick イベント]の横にあるを選択し、 を選択します。
ご質問やご意見