時計を表示または非表示にするチェックボックスを作成する
時計を表示または非表示にするユーザー固有の変数と動的にリンクされたチェックボックスを作成します。
- チェックボックスの作成:
- [プロジェクトビュー]で[MainWindow (type)]を右クリックし を選択します。
- チェックボックスにカーソルを合わせ、を選択し、ShowClockCheckBoxと入力します。
- チェックボックスの構成:
- [プロパティ]で、[アクティブ]と の間にダイナミックリンクを作成します。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
- [テキスト]をShow clockに設定します。
ご質問やご意見