ResourceURI.FromAbsoluteFilePath(path)

URIType
AbsoluteFilePath
である
ResourceURI
タイプの、ファイルへの絶対パスを含む C # オブジェクトを返します。
static ResourceUri FromAbsoluteFilePath(string
path
);

引数

path
(string)
ファイルへの絶対パス。

戻り値

ResourceURI
引数に示されているパスを含む C# オブジェクト。

次の例は、相対パス
C:\Users\Username\Desktop\Text1.txt
を含む
ResourceURI
タイプの C#
applicationRelativeResourceURI
オブジェクトを返す API を示しています。
var applicationRelativeResourceUri = ResourceUri.FromAbsolutePath("C:\Users\Username\Desktop\Text1.txt");
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal