ローカル プロジェクトを作成する

プロジェクトには、
FactoryTalk Optix アプリケーション
が作成されたエレメントが含まれます。ローカル プロジェクトを作成することも、リモートの場所からプロジェクトを作成することもできます。
  1. メイン ツールバーで
    [プロジェクト]
    を選択します。
    [スタート] ページが開きます。
  2. [新規]
    を選択します。
  3. ローカルプロジェクトを作成するには、プロジェクトタイプを選択します。 
    • [デフォルト]
      。すべてのカテゴリと
      [プロジェクトビュー]
      のメイン ウィンドウを持つプロジェクトを作成します。
    • [OptixPanel]
      。構成されたすべてのカテゴリと
      [プロジェクトビュー]
      のメイン ウィンドウを持つプロジェクトを作成します。
      • FactoryTalk Remote Access サーバーへのアクセスと FactoryTalk Remote Access アプリケーションからのサポートを要求するために、事前構成済みの
        [FT Remote Access]
        ウィジェットを持つ
        [システム]
        オブジェクト。
      • [ネットワーク設定]
        [デバイス設定]
        [日付と時刻]
        [アプリケーションのロード]
        ウィジェットを含む
        [SettingsWidgets]
        フォルダー。
      • ランタイムにデフォルトのウィジェットを表示し、ナビゲーションをしたり、ウィンドウのホームページに独自のコンテンツを配置できるメイン ウィンドウ。
      • ウィジェットの自動言語切り替え。
      • 有効化された仮想キーボード
    デフォルトのコンテンツがない空のプロジェクトを作成するには、
    [FactoryTalk Optix Studio オプション]
    [詳細モード]
    を選択してから
    FactoryTalk Optix Studio
    を再起動して開始ページで
    [空白]
    を選択します。「オプションを設定する」を参照してください。
  4. [名前]
    に、プロジェクトの名前を入力します。
  5. [場所]
    に、プロジェクトへのパスを入力または参照します。
    デフォルトの場所は C:\Users\UserName\Documents\RockwellAutomation\FactoryTalk Optix\Projects です。 
  6. (オプション)
    [バージョン制御の使用]
    を選択します。
    バージョン制御を有効にすると、プロジェクトの状態をローカルリポジトリにバックアップし、ローカルの変更をリモートリポジトリにプッシュできます。
    ヒント: バージョン制御を使用するには、FactoryTalk Optix プロジェクト名とリポジトリ名が一致している必要があります。名前に使用できるのは、英数字、数字、ピリオド、ダッシュ、およびアンダースコアのみです。
  7. (オプション)
    [秘密の暗号化]
    を選択して、プロジェクトパスワード、
    [Password]
    データタイプを持つカスタムオブジェクト、プロジェクト情報モデルを表す
    YAML
    ファイルを暗号化します。
    [秘密の暗号化]
    オプションを有効化するには、
    FactoryTalk Hub
    にログインします。詳細については、「プロジェクトの秘密の暗号化」を参照してください。
  8. [メインウィンドウのサイズの設定]
    で、プロジェクト作成時のメインウィンドウの幅と高さを指定します。
    • [カスタムサイズ]
      を選択し、新しいカスタムウィンドウサイズに新しい
      [幅]
      [高さ]
      を入力します。デフォルトのカスタム ウィンドウサイズは 400 x 400 ピクセルです。
    • 事前構成済みのウィンドウサイズを選択します。
    • OptixPanel プロジェクトを作成する場合は、
      [OptixPanel]
      のサイズを選択します。
  9. [作成]
    を選択します。
  10. (オプション) リモートの場所からプロジェクトを作成するには、ページ上部のプロジェクト構成の下にある
    [リモート]
    を選択し、以下を完了します。
    1. [リモート URL]
      。システム管理者から提供されたリモート リポジトリの URL を入力して、開くリモート プロジェクトを指定します。
    2. [場所]
      。リモート リポジトリにプッシュする前に変更を保存してコミットするローカル コンピューター上のフォルダーを入力します。
    3. [開く]
      を選択します。
      FactoryTalk Optix
      にサインインしている場合、
      [リモート URL]
      または
      [場所]
      を知っている必要はありません。
      [新規プロジェクトの作成]
      には、GitHub アカウントでアクセス可能なすべての潜在的なリポジトリと、開くことができるすべてのリモート プロジェクトが自動的に表示されます。
      ステータスバーに「
      リモートからプロジェクトを開く
      」と表示され、新規プロジェクトがリモート リポジトリと同じ名前で開きます。
新規プロジェクトが開きます。既存のプロジェクトがすでに開いていた場合、プロジェクトは
FactoryTalk Optix
の新しいインスタンスで開きます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal