データベーステーブルを CSV ファイルにエクスポートする
汎用テーブルエクスポーター スクリプトを使用して、テーブルの内容を CSV ファイルにエクスポートできます。
- データベーステーブルを CSV ファイルにエクスポートするには
- ツールバーからを選択して[テンプレートライブラリ]Generic Table Exporterを検索します。
- [ライブラリ]の[コンポーネント]で[汎用テーブルエクスポーター]を[プロジェクトビュー]の[NetLogic]にドラッグします。
- [プロパティ]で、次の情報を入力します。
- [CSVPath]。アラーム履歴のエクスポート先となる CSV ファイルへのパス。
- [FieldDelimiter]。行の値を区切るために使用される文字。
- [テーブル]。データベーステーブル。
- [クエリ]。データを絞り込むための SQL クエリ。詳細については、「ユースケース」を参照してください。
- [WrapFields]。
- [GenericTableExporter]の[エクスポート]メソッドをイベントと関連付けます。たとえば、[エクスポート]メソッドをボタンの[MouseClick イベント]と関連付けます。
CSV
エクスポート
ご質問やご意見