フォントをインポートする
FactoryTalk Optix アプリケーション
は TTF
または OTF
形式のカスタム フォントを使用するように構成できます。デフォルト以外のフォントを使用するには、フォントをプロジェクトにインポートして、オブジェクト プロパティとして使用できるようにします。
ヒント:
フォルダーにコピーできます。
FactoryTalk Optix Studio デスクトップ エディター
を使用する場合は、この手順を実行する代わりに、カスタム TTF
または OTF
フォント ファイルを ProjectName
\ProjectFiles\Font- メイン ツールバーでを選択します。[プロジェクトファイルの参照]
- [プロジェクトファイル]で、を選択します。[ファイルのインポート]
- インポートするフォントに移動して選択し、[開く]を選択します。プロジェクトに対して選択したフォントがデバイスで使用可能であり、必要な文字をサポートしていることを確認します。
- [プロジェクトファイル]を閉じます。ヒント: フォントファミリー、太さ、斜体、サイズ、色を変更するには、「スタイルシート」を参照してください。
これで、フォントはオブジェクトの
[フォントファミリー]
プロパティで使用できます。フォント
ご質問やご意見