スタイルシート

スタイルシート オブジェクトを使用して、グラフィックオブジェクトタイプとインスタンスのスタイルをカスタマイズします。
ヒント: プロジェクトには、複数のスタイルシートを含めることができます。複数のスタイルシートにより、スタイルを切り替えることができます。たとえば、ランタイムにライト インターフェイスとダーク インターフェイスを切り替えることができます。

解決順序

外観プロパティが灰色のテキストで示されるデフォルト値に設定されている場合、プロパティは上位レベルから値を継承します。
スタイル プロパティの値は、次の順序で解決されます。
  1. オブジェクト インスタンス
    。グラフィックオブジェクト インスタンスのスタイル。
    詳細については、「グラフィックオブジェクトのプロパティを編集する」を参照してください。
  2. オブジェクトタイプ
    。グラフィックオブジェクトタイプのスタイル。
    詳細については、「グラフィックオブジェクトのプロパティを編集する」を参照してください。
  3. コントロール スタイル
    。特定のグラフィックオブジェクトに適用されるスタイルシートのスタイル。たとえば、ボタン コントロールに適用されるスタイルです。
    [スタイル]
    プロパティを使用して、特定のオブジェクトにスタイルを適用します。
  4. グローバルスタイル
    。すべてのグラフィックオブジェクトに適用されるスタイルシートのスタイル。たとえば、デフォルトのフォントサイズです。
    詳細については、「スタイルシートを構成する」および「プロジェクトにグローバルスタイルを適用する」を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal