スタイルシートを作成する
標準テンプレートから作成する各プロジェクトには、スタイルシートが含まれています。プロジェクト用に追加のスタイルシートを作成できます。
ヒント:
独自のスタイルシートをゼロから作成する代わりに、定義済みのスタイルシートを追加できます。「定義済みのスタイルシートを追加する」を参照してください。たとえば、ダーク スタイルシートを追加できます。
- [プロジェクトビュー]で[UI]を右クリックし、 を選択します。[スタイルシートが#][プロジェクトビュー]に表示されます。
- (オプション)[スタイルシートにカーソルを合わせ、#]を選択して、スタイルシートの新しい名前を入力します。
スタイルシート
ご質問やご意見