サードパーティ製ライブラリを Visual Studio Code プロジェクトに追加する
CSPROJ
プロジェクトファイルを編集して、サードパーティ製 .NET ライブラリを追加します。前提条件
Visual Studio Code をデフォルトの外部コード エディターとして設定します。「デフォルトのコード エディターを設定する」を参照してください。
- サードパーティ製ライブラリを Visual Studio Code プロジェクトに追加するには
- ライブラリの .NET アセンブリをProjectFiles/NetSolutionプロジェクトフォルダーにコピーします。
- メイン ツールバーから[.NET ソリューションを開く]を選択します。デフォルトの外部コード エディターが開きます。ヒント: Rockwell Automation は、デフォルトのコードエディターとしてVisual Studio®2022 またはVisual Studio Codeを使用することをお勧めします。一部の開発支援機能は、別のコードエディターを使用すると使用できない場合があります。
- Visual Studio Code でCSPROJプロジェクトファイルを開きます。
- 次の<Reference>エレメントを<ItemGroup>エレメントの子として追加します。<Reference Include="library"> <HintPath>path</HintPath> </Reference>
- library
- 追加するライブラリ。例:MyLibrary
- path
- 1 からライブラリへのパス。例:"MyLibrary.dll"。プロジェクト ディレクトリにライブラリへのパスを含めて、Project .NET ソリューションをさまざまなデバイスでコンパイルできるようにします。これにより、他のデバイスからプロジェクトにアクセスするたびに、ライブラリが正しく参照されます。
<ItemGroup> <Reference Include="MyLibrary"> <HintPath>MyLibrary.dll</HintPath> </Reference> <!-- The rest of the code --> </ItemGroup>ライブラリがデフォルトProjectFiles/NetSolutionで設定されているフォルダーとは異なるフォルダーにある場合は、それに応じてパスを指定します。<Reference Include="MyLibrary"> <HintPath>../SampleFolder/MyLibrary.dll</HintPath> </Reference> - CSPROJファイルを保存します。
ご質問やご意見