外部 OPC UA クライアントから呼び出し可能な OPC UA メソッドを作成する

外部 OPC UA クライアントから呼び出し可能な OPC UA メソッドを作成し、そのコードを外部コード エディターで編集します。
前提条件
デフォルトの外部コード エディターを設定します。「デフォルトのコード エディターを設定する」を参照してください。
  1. 外部 OPC UA クライアントから呼び出し可能な OPC UA メソッドを作成するには
  2. オブジェクトタイプを作成します。「オブジェクトタイプを作成する」を参照してください。
  3. ペインで、オブジェクトタイプを右クリックし、 
    [カスタム動作の追加]
    を選択します。
  4. オブジェクトタイプを右クリックし、
    [.NET コード エディターで編集 (外部)]
    を選択します。
    外部コード エディターが開きます。次のコードが NetLogic に追加されます。
    [CustomBehavior] public class testTypeBehavior : BaseNetBehavior { public override void Start() { // Insert code to be executed when the user-defined behavior is started } public override void Stop() { // Insert code to be executed when the user-defined behavior is stopped } #region Auto-generated code, do not edit! protected new testType Node => (testType)base.Node; #endregion }
コード エディターで、メソッドを開発します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal