描画オブジェクトの外観を変更する
図面オブジェクトのプロパティを変更して、オブジェクトの外観を変更します。
ヒント:
プロパティ値を指定するには、既存の値をダブルクリックしてプロパティ値の数値を入力するか、
を選択してコントローラ内のタグに移動し、選択します。タグの値がプロパティの値になります。色のプロパティを変更するには、

[ダイナミックリンクの追加]
[プロパティ]
で色ブロックを選択して [色の選択]
を開き、ドラッグして新しい色を選択します。- [プロジェクトビュー]またはエディターで、描画オブジェクトを選択します。
- [プロパティ]で[外観]カテゴリを展開し、プロパティを変更します。選択した図面オブジェクトによって、表示されるプロパティが決まります。
- [境界線の色]。オブジェクトの枠線の色を指定します。
- [境界線の太さ]。オブジェクトの境界線の太さをピクセル単位で指定します。
- [塗りつぶしの色]。オブジェクトの塗りつぶしの色を選択します。
- [不透明度]。描画オブジェクトの不透明度を選択します。オブジェクトを透明にするには、0 を指定します。
- [回転]。中心点を中心としたオブジェクトの回転を指定します。正の値は時計回りの回転度を示します。
- [太さ]。オブジェクトを描画するペンのラインの太さ。
- [表示]。ランタイムに描画オブジェクトを表示するかどうかを指定します。オブジェクトを表示するには[真]を選択し、ランタイムにオブジェクトを表示しないようにするには[偽]を選択します。
ご質問やご意見