描画ツール

描画ツールを使用して、ランタイムに表示されるカスタム オブジェクトを作成します。
描画ツールを使用して、次のような自由形状のオブジェクトと 1 次元のオブジェクトを描画します。
  • 長方形と正方形
  • 楕円と円
  • ライン
  • ポリラインとポリゴン
デフォルトで、各描画オブジェクトには、メソッドを追加できる
[MouseDown イベント]
[MouseUp イベント]
があります。
描画中に図面がグリッドにスナップされないようにするには、
[グリッド設定]
[グリッドにスナップ]
をオフにします。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal