FactoryTalk Optix アプリケーションをエクスポートする

FactoryTalk Optix アプリケーション
をエクスポートして、ネットワーク内でアクセスできないターゲットデバイスにアプリケーションをデプロイします。
  1. [保存]
    の横にある矢印を選択してドロップダウン メニューを開き、
    [エクスポート]
    [FactoryTalk Optix アプリケーション]
    を選択します。
  2. ダイアログで、次の作業を行います:
    • [プラットフォーム]
      。ターゲットデバイスのオペレーティング システムを選択します。
    • [場所]
      FactoryTalk Optix アプリケーション
      を保存する場所へのパスを入力します。または、フォルダー アイコンを選択して、フォルダーを参照します。
      ヒント: フォルダーは 1 つの
      FactoryTalk Optix アプリケーション
      にだけ含めることができます。それぞれの
      FactoryTalk Optix アプリケーション
      は、個別のフォルダーを使用する必要があります。
  3. (オプション)可能な場合は、
    [パスワード]
    を入力して、エクスポートされたアプリケーションをパスワードで保護します。
    エクスポートされたアプリケーションは暗号化されます。アプリケーションをターゲットデバイスにインポートする際に、パスワードの入力を求められます。
  4. [エクスポート]
    を選択します。
FactoryTalk Optix アプリケーション
がエクスポートされている間は、進行状況ウィンドウが表示されます。エクスポートが完了すると、指定した場所に正常に
FactoryTalk Optix アプリケーション
がエクスポートされたことを知らせるダイアログが表示されます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal