FactoryTalk Optix アプリケーションをインポートする

エクスポートされた
FactoryTalk Optix アプリケーション
をデプロイするには、ファイルをターゲットデバイスに移動し、ファイルを実行します。
  1. FactoryTalk Optix アプリケーション
    をインポートするには
  2. エクスポートされたファイルをターゲットデバイスに移動します。
    たとえば、エクスポートされたアプリケーションを含む USB ドライブをターゲットデバイスに接続します。
  3. ターゲット システム上で
    FactoryTalk Optix アプリケーション
    を実行します。
    • Windows®
      ターゲットデバイスの
      FTOptixApplication
      フォルダーで、
      FTOptixRuntime.exe
      をダブルクリックします。
    • Linux ターゲットデバイスでは、ターミナルで以下を実行します。
      1. cd
        FTOptixApplication
        を入力して、
        FTOptixApplication
        ディレクトリに移動します。
      2. sudo chmod +x FTOptixRuntime
        と入力すると、ランタイムが実行可能になります。
      3. sudo chmod +x openssl
        と入力すると、openssl ライブラリが実行可能になります。
      4. ./FTOptixRuntime
        を入力して、アプリケーションを実行します。
    • OptixPanel
      で Web インターフェイスにアクセスし、
      [USB からアプリケーションをロード]
      [インポート]
      を選択します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal