NuGet パッケージ

一部のライブラリ ウィジェットとスクリプトでは、特定の NuGet パッケージをインストールする必要があります。
NuGet の詳細については、「NuGet とは? その機能は? |Microsoft Docs」をご覧ください。
重要:
FactoryTalk Optix Studio
は、.NET Standard 8 変換先フレームワークの .NET ライブラリのみをサポートします。
FactoryTalk Optix アプリケーション
Visual Studio®
または
Visual Studio Code®
でデバッグするには、.NET SDK をインストールします。
任意のコード エディタで NuGet パッケージをインストールします。「Visual Studio に NuGet パッケージをインストールする」と「Visual Studio Code に NuGet パッケージをインストールする」を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal