ダイナミックリンクを削除する

プロパティからダイナミックリンクを削除すると、プロパティにリンクされた属性が表示されなくなります。ダイナミックリンクを削除した後、プロパティの既定値をリセットできます。
  1. ダイナミックリンクを削除するには
  2. [プロジェクトビュー]
    またはエディターで、ダイナミックリンクを持つプロパティを含むグラフィックオブジェクトを選択します。
  3. [プロパティ]
    のダイナミックリンクを含むプロパティで、ダイナミックリンクを右クリックし、
    [リンクの削除]
    を選択します。
    ダイナミックリンクがプロパティから削除され、プロパティに入力した値が表示されます。
  4. (オプション)プロパティ値を右クリックし、
    [値のリセット]
    を選択します。
    プロパティにはデフォルト値が表示されます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal