アドレスバーを追加する
[Web ブラウザ]
オブジェクトのアドレス バーを追加します。
ヒント:
入力するアドレスは、プロトコルで始まる必要があります。例:
https://rockwellautomation.com
前提条件
- アドレス バーを追加するには
- [プロジェクトビュー]で、[Web ブラウザ]オブジェクトを作成します。
- [編集可能ラベル]オブジェクトを作成します。
- 文字列データタイプの変数を作成します。詳細については、「変数」を参照してください。
- (オプション) 変数値として Web アドレスを入力して、開始ページを決定します。たとえば、https://www.rockwellautomation.comと入力します
- [編集可能ラベル]オブジェクトの[テキスト]プロパティと変数の間にダイナミックリンクを作成します。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
- [Web ブラウザ]オブジェクトの[URL]プロパティと[編集可能ラベル][テキスト]プロパティの間にダイナミックリンクを作成します。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
アドレス
ご質問やご意見