変数
変数はオブジェクトの属性です。変数に値を代入して、ランタイムに値を表示します。
次のいずれかから変数を表示します。
- [プロジェクトビュー]。変数を含むフォルダーに移動します。[UI]フォルダーに変数を含めることはできません。
- [プロパティ]。[プロジェクトビュー]でオブジェクト、タイプ、または変数を選択するか、エディタでオブジェクトを選択します。選択した項目の変数またはプロパティが[プロパティ]に表示されます。
属性
値
ご質問やご意見