ノードポインターを作成する
[プロジェクトビュー]
でノードポインターを作成して、プロジェクトの別のノードを参照します。- [プロジェクトビュー]で、変数を格納するフォルダーまたはオブジェクトを選択します。
- [プロパティ]で、指定先のノードへのダイナミックリンクを作成します。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
- (オプション)[ノードポインターを展開し、次のプロパティを入力します。#]
- [種類]。ノードポインターがターゲットとするノードの種類。
- [ノードクラス]。いずれか:
- インスタンス
- タイプ
- 任意
- (オプション)[プロパティ]で、を選択し、[表示名]を選択して、表示名を入力します。
- (オプション)[プロパティ]で、を選択し、[説明]を選択して、説明を入力します。
ポインター
ノードポインター
ご質問やご意見