プロジェクト ノード

[プロジェクトビュー]
を使用して、プロジェクト内のノードとフォルダーを作成/管理します。

プロジェクトビュー

[プロジェクトビュー]
には、ノードで構成されるツリー構造が表示されます。ノードは、フォルダーに整理されたオブジェクトと変数です。各フォルダーには、専用のアイコンとコンテキスト メニューがあります。コンテキスト メニューには、そのフォルダーに作成できるオブジェクトが表示されます。作成したサブフォルダーには、そのサブフォルダーの基になるフォルダーと同じオプションが表示されます。フォルダーの複数のバージョンを作成できます。
ヒント:
[プロジェクトビュー]
を検索すると、フォルダー内を移動したり展開することなくコンテンツを見つけることができます。
[プロジェクトビュー]
を分割して、プロジェクトの複数のエリアを同時に表示します。
[プロジェクトビュー]
ペインの詳細については、「プロジェクトビュー」を参照してください。

ノードのタイプ

プロジェクトノードには、さまざまなオブジェクトタイプ、オブジェクトインスタンス、および変数が含まれます。さまざまなノードのタイプを作成、削除、名前変更、管理する方法の詳細については、以下を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal