標準測定単位をカスタマイズする
セッションのロケールによって、表示されるデータの測定システムが決まります。たとえば、en-US ロケールのセッションでは、温度が華氏で表示されます。
プロジェクトレベルで測定単位をカスタマイズして、必要な数量ごとに異なる測定システムを使用します。例えば、カスタム度形式で構成されたセンサーからデータをインポートし、ランタイムにはその値を摂氏で表示します。測定単位をカスタマイズするには、
[測定システムマップ]
で測定値をマッピングします。- [プロジェクトビュー]で、プロジェクトのルートノードを選択します。
- [プロパティ]の[測定システムマップ]の後に[測定システムエディターで編集]を選択します。
- 画面の中央に開いた[MeasurementSystemMap]のタイトルバーで、を選択します。マップ テーブルに新しい行が表示されます。
- [開始点]列で、対象の入力量またはセンサーからの値を選択します。選択された測定単位は、残りの 3 つの列で異なるロケールの同等の数量に換算されます。
- [国際単位系]、[米国慣用単位]、および[英国帝国単位の各列]で、対象のターゲット測定単位を選択します。
ご質問やご意見