UI コントロールのランタイム通信エラー
[タイプビュー]
の [UI コントロール]
は、グラフィック エレメントがタグの値を書き込んだり表示できない場合、ランタイムに赤いアウトラインでで囲まれます。コントローラへの有効なプログラム接続または物理接続がない場合、またはダイナミックリンクのタグがコントローラに存在しない場合、赤いアウトラインが表示されます。赤いアウトラインは、グラフィック エレメントにエラーがあることを示しています。
エラーのある UI コントロールは赤いアウトラインで囲まれ、赤い X が表示される場合があります。ランタイムにエラーが発生したテキストボックスの例では、次のように表示されます。

ナビゲーション要素などの追加コンテンツを含むコントロールの場合、無効なタグのみが赤いアウトラインで囲まれます。

このエラーが表示されるグラフィック要素の場合、コントローラへの接続を解決し、タグがコントローラに存在することを確認してください。
注:
安全タグへの書き込み時など、タグの書き込みエラーが発生すると、そのタグを参照するすべてのコントロールに予期されるエラー メッセージが短時間表示されます。エラーは、タグに書き込もうとするコントロールだけでなく、ラベルにも表示されます。
通信エラー
ランタイム通信
UI コントロールエラー
ご質問やご意見