速度ゲージとラベルを作成する
選択したモーターに関する速度関連情報を表示する UI 要素を作成します。
- 速度ゲージの作成:
- [プロジェクトビュー]で[MotorSpeedPanel]を右クリックし、 を選択します。
- ゲージにカーソルを合わせ、を選択して、SpeedGaugeと入力します。
- [プロパティ]で、[値]と の間にダイナミックリンクを作成します。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
- 速度ラベルの作成:
- [プロジェクトビュー]で[MotorSpeedPanel]を右クリックし、 を選択します。
- ラベルにカーソルを合わせてを選択し、SpeedLabelを入力します。
- [プロパティ]で、[テキスト]をSpeedに設定します。
- 速度値ラベルの作成:
- [プロジェクトビュー]で[MotorSpeedPanel]を右クリックし、 を選択します。
- ラベルにカーソルを合わせてを選択し、SpeedValueLabelを入力します。
- [プロパティ]で、[テキスト]と の間にダイナミックリンクを作成します。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
ご質問やご意見