フィールド変数を読み取るまたは書き込む

C# API を使用して、単一の変数または変数のセットの読み取りまたは書き込みを行います。
API は
IUAVariable
InformationModel
IUANode
クラスが提供します。
次の場合に、複数の変数の読み取りまたは書き込みができます。
  • その他の操作を行う前に、変数のセット全体の読み取りまたは書き込みを行います。このアプローチはレシピの作成時に役立ちます。
  • フィールドとの通信回数を制限してパフォーマンスを向上させます。
ヒント: フィールド変数の読み取りまたは書き込みを行うメソッドは、実行エラーが発生すると例外を生成します。
try
命令と
catch
命令を使用して、例外をキャプチャし、管理することができます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal