インターフェイス要素を作成する
必要なテキストボックスとボタンを作成します。
- 変数の作成:
- [プロジェクトビュー]で[モデル]を右クリックし、 を選択して 3 個の変数を作成します。
- 各変数にカーソルを合わせ、を選択し、次を入力して変数の名前を変更します。
- Source
- Target
- Password
- 変数ごとに、[プロパティ]で[Int32]を選択し、[String]を選択して値を消去します。
- ソース ファイルパスのテキストボックスの作成:
- [プロジェクトビュー]で、[UI]を展開します。
- [MainWindow (type)]を右クリックし、 を選択します。
- テキストボックスにカーソルを合わせてを選択し、SourceBoxと入力します
- [プロパティ]で[プレースホルダーテキスト]をSource file pathに設定します
- [テキスト]と の間にダイナミックリンクを作成します。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
- ターゲット ファイルパスのテキストボックスの作成:
- [MainWindow (type)]を右クリックし、 を選択します。
- テキストボックスにカーソルを合わせてを選択し、TargetBoxと入力します。
- [プロジェクトビュー]で[TargetBox]を選択します。
- [プロパティ]で、[プレースホルダーテキスト]プロパティ値をTarget file pathに設定します
- [テキスト]プロパティと の間にダイナミックリンクを作成します。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
- パスワード テキストボックスの作成:
- [MainWindow (type)]を右クリックし、 を選択します。
- テキストボックスにカーソルを合わせてを選択し、PasswordBoxと入力します。
- [プロジェクトビュー]で[PasswordBox]を選択します。
- [プロパティ]で、[プレースホルダーテキスト]プロパティ値をPasswordに設定します
- [プロパティ]で、[制御タイプ]プロパティ値をPasswordに設定しますこの設定により、入力されたパスワードが難読化されます。
- [テキスト]プロパティと の間にダイナミックリンクを作成します。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
- Zip ボタンの作成:
- [プロジェクトビュー]で[MainWindow (type)]を右クリックし、 を選択します。
- ボタンにカーソルを合わせ、を選択し、ZipButtonと入力します
- [プロパティ]で[テキスト]プロパティをZipに設定します
- [イベント]ペインで[MouseClickEvent]の横にあるを選択し、 を選択します。
- 解凍ボタンの作成:
- [プロジェクトビュー]で[MainWindow (type)]を右クリックし、 を選択します。
- ボタンにカーソルを合わせ、を選択し、UnzipButtonと入力します
- [プロパティ]で[テキスト]プロパティをUnzipに設定します。
- [イベント]ペインで[MouseClickEvent]の横にあるを選択し、 を選択します。
- NetLogic を変数にリンク:
- [プロジェクトビュー]で[NetLogic]フォルダーを展開します。
- [ZipUnzipLogic]を選択し、[プロパティ]で次の間のダイナミックリンクを作成します。
- [Password]および
- [Source]および
- [Target]および
ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
- インターフェイス要素を配置する。

ご質問やご意見