アーカイブ マネージャーを開発する

事前構成された圧縮/解凍 NetLogic を使用して、ZIP アーカイブを作成、抽出、パスワード保護します。
アプリケーション例
ヒント:
次からサンプル プロジェクトをダウンロードできます:
ArchivesManager.zip
  1. プロジェクトを開発するには
  2. プロジェクトを保存する。
[実行]
を選択して、クライアント エミュレータを使用し、プロジェクトをテストします。リモート クライアントでプロジェクトを実行するには、「ターゲットデバイスを追加する」を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal