お問い合わせフォームのインターフェイスを作成する

お問い合わせフォームのインターフェイスを作成し、NetLogic と統合します。
  1. [プロジェクトビュー]
    で、
    [UI]
    を展開します。
  2. ラベルを作成:
    1. [MainWindow (type)]
      を右クリックし、
      [新規]
      [ベースコントロール]
      [ラベル]
      を選択して、4 個のラベルを作成します。
    2. 各ラベルにカーソルを合わせ、
      Edit
      を選択し、次を入力して名前を変更します。
      • ContactForm
      • EmailLabel
      • SubjectLabel
      • BodyLabel
    3. [ContactForm]
      を選択し、
      [プロパティ]
      [テキスト]
      Contact Form
      に設定します。
    4. [EmailLabel]
      を選択し、
      [プロパティ]
      [テキスト]
      Email
      に設定します。
    5. [SubjectLabel]
      を選択し、
      [プロパティ]
      [テキスト]
      Subject
      に設定します。
    6. [BodyLabel]
      を選択し、
      [プロパティ]
      [テキスト]
      Body
      に設定します。
  3. テキストボックスを作成:
    1. [MainWindow (type)]
      を右クリックし、
      [新規]
      [ベースコントロール]
      [テキストボックス]
      を選択して、3 個のテキストボックスを作成します。
    2. テキストボックスにカーソルを合わせ、
      Edit
      を選択して、次を入力して、テキストボックスの名前を変更します。
      • EmailBox
      • SubjectBox
      • BodyBox
  4. 送信ボタンを作成:
    1. [MainWindow (type)]
      を右クリックし、
      [新規]
      [ベースコントロール]
      [ボタン]
      を選択します。
    2. ボタンにカーソルを合わせ、
      Edit
      を選択し、
      SendButton
      と入力します。
    3. [プロパティ]
      で、
      [テキスト]
      Send
      に設定します。
    4. [イベントビュー]
      [MouseClickEvent]
      を設定し、
      Add
      を選択して、
      [
      ProjectName
      ]
      [NetLogic]
      [EmailSender]
      [SendEmail]
      を選択します。
    5. 次の間にダイナミックリンクを作成します。
      • [replyToAddress]
        [
        ProjectName
        ]
        [UI]
        [MainWindow (type)]
        [EmailBox]
        [テキスト]
      • [mailSubject]
        [
        ProjectName
        ]
        [UI]
        [MainWindow (type)]
        [SubjectBox]
        [テキスト]
      • [mailBody]
        [
        ProjectName
        ]
        [UI]
        [MainWindow (type)]
        [BodyBox]
        [テキスト]
      ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
  5. インターフェイス要素を配置する。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal