Motor オブジェクトを作成する

サンプルの Motor オブジェクト データを作成して、リストボックスとゲージに入力します。
  1. [プロジェクトビュー]
    で、
    [モデル]
    を右クリックし、
    [新規]
    [オブジェクト]
    を選択します。
  2. オブジェクトにカーソルを合わせ、
    Edit
    を選択し、
    Motor
    と入力します。
  3. 変数を追加および構成します。
    1. 上部の
      [プロパティ]
      で、
      Add
      を選択することによって 2 個の変数を追加し、
      [変数]
      を選択します。
    2. 各変数にカーソルを合わせ、
      Edit
      を選択し、次を入力して変数の名前を変更します。
      • Speed
      • Acceleration
  4. モデルオブジェクトをオブジェクトタイプに変換します。
    1. [タイプビュー]
      で、
      [モデル]
      をダブルクリックします。
    2. [プロジェクトビュー]
      から、
      [Motor]
      [タイプビュー]
      にドラッグします。
  5. Motor オブジェクト インスタンスを作成および編成する:
    1. [プロジェクトビュー]
      で、
      [モデル]
      を右クリックし、
      [新規]
      [フォルダー]
      を選択します。
    2. フォルダーにカーソルを合わせ、
      Edit
      を選択し、
      MotorObjects
      と入力します。
    3. [プロジェクトビュー]
      で、
      [Motor]
      [MotorObjects]
      フォルダーにドラッグします。
    4. [MotorType]
      ペインから ペインの
      [MotorObjects]
      フォルダーにドラッグして、9 個の Motor オブジェクト インスタンスを作成します。
  6. 各 Motor インスタンスを構成します。
    1. [プロジェクトビュー]
      で、モーターを選択します。
    2. [プロパティ]
      で、
      [Acceleration]
      [Speed]
      プロパティ値を設定します。
      有効なタイプの任意の値を入力できます。
      例えば、以下のように入力します。
      プロパティ
      [Acceleration]
      1
      [Speed]
      11
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal