高度な SVG 画像を作成する

前提条件
star_rectangle.zip 画像をダウンロードします。
  1. 高度な SVG 画像を作成するには
  2. [プロジェクトビュー]
    で、
    [MainWindow (type)]
    を右クリックし、
    [新規]
    [図面]
    [高度な SVG 画像]
    を選択します。
  3. [MainWindow (type)]
    をダブルクリックします。
  4. キャンバス上の空の画像
    Image placeholder
    をダブルクリックします。
  5. [ファイルのインポート]
    を選択し、
    [ファイルのインポート]
    で インポートするファイルを選択して、
    [選択]
    を選択します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal